- Démarrer
- Utilisation du logiciel
- Contrôle de version
- Objets graphiques et de disposition
- Sessions et paramètres régionaux
- Développement de solutions
- Développement de projets avec C#
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Exemples d’applications
- Tutoriel sur l’interface utilisateur
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel sur les traductions
- Tutoriel sur NetLogic
- Références d’objet et de variable
Créer un widget pour gérer les utilisateurs existants
Ce widget présente les utilisateurs existants et vous permet de les gérer.
- Créer un panneau pour gérer les comptes utilisateurs (EditUserWidget) :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossierInterface utilisateuret sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le panneau, sélectionnezet saisissezEditUserWidget.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surEditUserWidgetet sélectionnez .
- Définissez un lien dynamique entre la propriétéModèlede la zone de liste et .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Créer le panneau UserDetails :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surEditUserWidgetet sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le panneau, sélectionnezet saisissezUserDetails.
- Ajoutez trois étiquettes en cliquant avec le bouton droit de la souris surUserDetailset en sélectionnant .
- Pour renommer les étiquettes, passez le curseur de la souris sur chaque étiquette, sélectionnezet saisissez :
- NameLabel
- PasswordLabel
- LocaleLabel
- SélectionnezPasswordLabelet, dansPropriétés, définissezTextesurPassword.
- SélectionnezLocaleLabelet, dansPropriétés, définissezTextesurLocale.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surUserDetailset sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur la zone de texte, sélectionnezet saisissezPasswordBox.
- DansPropriétés, définissezType de contenusurPasswordafin de masquer le texte dans la zone de texte.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surUserDetailset sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur la zone de liste modifiable, sélectionnezet saisissezLocaleCombo.
- Ajoutez deux boutons en cliquant avec le bouton droit surUserDetailset en sélectionnant .
- Pour renommer les boutons, passez le curseur de la souris sur chaque bouton, sélectionnezet saisissez :
- CreateButton
- RemoveButton
- SélectionnezCreateButtonet, dansPropriétés, définissezTextesurCreate User.
- SélectionnezRetireret, dansPropriétés, définissezTextesurRemove User.
- Ajoutez un nœud d'alias au panneauUserDetails.
- DansVue de projet, sélectionnezUserDetails.
- Dans la partie supérieure dePropriétés, sélectionnez, puis sélectionnezAlias.
- Créez un lien dynamique entreAliaset .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Créez un lien dynamique entreGenreet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Configurez les paramètres MainWindow.
- Dans le voletVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Créez un lien dynamique entrePanneauet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Réorganisez les éléments de l’interface.

Fournir une réponse