Développer un tableau de bord de gestion des recettes
Créez un tableau de bord permettant d’ajouter, de retirer et de modifier des recettes en fonction d’un schéma de recette.
L’interface du tableau de bord intègre également des jauges supplémentaires permettant d’afficher et de contrôler la valeur de régime maximale et la valeur d’accélérateur minimale du moteur.
NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
RecipesManagementDashboard.zipConditions préalables
- Pour développer le projet
- Créez et configurez un schéma de recette. Consultez la rubrique Configurer un schéma de recette ou Configurer un schéma de recette manuellement.Pendant la création de la recette :
- Créez un lien dynamique entre la propriétéNœud cibleet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Sélectionnez les paramètreset .CONSEIL: Ces paramètres pourront être configurés lors de l’exécution.
- Ajoutez et configurez un widget d'éditeur de recettes par défaut. Consultez la rubrique Configurer un widget d'éditeur de recettes.
- Réorganisez les éléments de l’interface.
- Enregistrez le projet.
Sélectionnez pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif client.
Exécuter
Fournir une réponse