InformationModel.RemoteRead(variables, timeoutMilliseconds)

Renvoie une liste des variables d’intérêt.
static IEnumerable<RemoteVariableValue> RemoteRead(IEnumerable<RemoteVariable>
variables
, double
timeoutMilliseconds
);

Arguments

variables
(IEnumerable<RemoteVariable>)
Liste des variables d’intérêt.
timeoutMilliseconds
Double
Le délai d’expiration, exprimé en millisecondes, après lequel l’API génère une exception.
CONSEIL: Si elle n’est pas spécifiée, la valeur par défaut de l’argument est
30000
(30 secondes).

Renvoie

IEnumerable<RemoteVariableValue>
Liste des variables d’intérêt, exprimée sous la forme de la paire suivante de propriétés de la classe
RemoteVariableValue
 :
Variable
(IUAVariable)
Variable.
Value
(UAValue)
Valeur de la variable.

Exemple

Dans l’exemple suivant, les valeurs de trois variables de balise sont lues. Les variables d’intérêt sont incluses et recherchées avec la méthode
Get()
dans la liste
remoteVariables
, qui est transmise en tant qu’argument de la méthode
RemoteRead()
. Les valeurs de lecture sont ensuite affichées dans trois zones de texte différentes.
var tag1 = Project.Current.Get<Tag>("CommDrivers/CodesysDriver1/CodesysStation1/Tags/Application/PLC_PRG/VAR1"); var tag2 = Project.Current.Get<Tag>("CommDrivers/CodesysDriver2/CodesysStation1/Tags/Application/PLC_PRG/VAR1"); var tag3 = Project.Current.Get<Tag>("CommDrivers/CodesysDriver3/CodesysStation1/Tags/Application/PLC_PRG/VAR1"); var remoteVariables = new List<RemoteVariable>() { new RemoteVariable(tag1), new RemoteVariable(tag2), new RemoteVariable(tag3), }; var values = InformationModel.RemoteRead(remoteVariables).ToList(); textbox1.Text = values[0].Value; textbox2.Text = values[1].Value; textbox3.Text = values[2].Value;
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal