IUAVariable.RemoteWrite(value, timeoutMilliseconds)

Écrit la valeur transmise dans le premier argument de la variable sur laquelle elle est appelée. Le deuxième argument facultatif définit la période de délai d’expiration.
void RemoteWrite(UAValue
value
, double
timeoutMilliseconds
);

Arguments

value
(UAValue)
Valeur à écrire.
timeoutMilliseconds
Double
Le délai d’expiration, exprimé en millisecondes, après lequel l’API génère une exception.
CONSEIL: Si elle n’est pas spécifiée, la valeur par défaut de l’argument est
30000
(30 secondes).

Exemple

Dans l’exemple suivant, la valeur
42
est écrite dans la variable
Speed
.
var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Model/Motor/Speed"); currentSpeed.RemoteWrite(42);
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal