Développer un NetLogic qui définit le texte de l’étiquette

Ce NetLogic d'exécution modifie le texte d’une étiquette. Le NetLogic peut être déclenché avec un événement MouseClickEvent.
Conditions préalables
Définissez l’éditeur de code externe par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
  1. Pour développer le NetLogic
  2. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier
    NetLogic
    et sélectionnez
    Nouveau
    NetLogic d’exécution
    .
  3. Double-cliquez sur NetLogic.
    L'éditeur de code externe s'ouvre.
  4. Modifiez le NetLogic en remplaçant la classe
    RuntimeNetLogic1
    existante par le code suivant. Consultez la rubrique Modifier un NetLogic.
    #region Using directives using System; using UAManagedCore; using OpcUa = UAManagedCore.OpcUa; using FTOptix.HMIProject; using FTOptix.UI; using FTOptix.NativeUI; using FTOptix.Core; using FTOptix.CoreBase; using FTOptix.NetLogic; #endregion public class RuntimeNetLogic1 : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { [ExportMethod] public void SetLabelTextToHelloWord(NodeId labelNodeId) { var label = InformationModel.Get<Label>(labelNodeId); label.Text = "Changed label text"; } }
  5. Enregistrez le code.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal