Configurer une bibliothèque distante
Configurez une bibliothèque distante pour stocker des modèles d’objets et de variables sur un référentiel Git distant.
Conditions préalables
Obtenez l’URL du référentiel Git distant pour stocker la bibliothèque et les informations d’identification de l’utilisateur.
IMPORTANT:
Vérifiez que le stockage de la bibliothèque distante sur le référentiel Git est sans danger. Contactez un administrateur du référentiel pour savoir qui peut accéder au référentiel.
- Pour configurer une bibliothèque distante
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnez.Bibliothèques de modèles
- DansBibliothèques de modèles, sélectionnezetNouvelle bibliothèque distante.
- DansEmplacement distant, entrez l’URL du référentiel Git vers lequel stocker la bibliothèque.
- (Facultatif) Entrez un nom pour la bibliothèque.
Une nouvelle bibliothèque distante apparaît dans
Bibliothèques de modèles
.- Ajoutez des modèles à votre bibliothèque. Consultez la rubrique Créer un modèle à partir d'un objet ou d'une variable.
Fournir une réponse