Confirmer et acquitter automatiquement les alarmes

Réduisez l'interaction requise pour gérer les alarmes lors de l'exécution. Confirmez et acquittez automatiquement les alarmes dans l'application.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez l'option
    Grille d'alarmes
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , configurez les options suivantes :
    • Confirmer automatiquement
      . Sélectionnez
      Vrai
      pour confirmer que les problèmes provoquant des alarmes sont résolus automatiquement lors de l’exécution. La
      grille d'alarmes
      n'affiche que les alarmes actives et non acquittées.
    • Acquitter automatiquement
      . Sélectionnez
      Vrai
      pour acquitter automatiquement les alarmes lors de l'exécution. La
      grille d'alarmes
      n'affiche que les alarmes non acquittées.
      CONSEIL: Pour que la
      grille d'alarmes
      affiche uniquement les alarmes actives lors de l'exécution, dans
      Propriétés
      de la grille, définissez
      Confirmer automatiquement
      et
      Acquitter automatiquement
      sur
      Vrai
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal