Créer une grille de données numériques
Créez une grille de données qui affiche les propriétés du moteur, notamment le nom du moteur, la vitesse et l’accélération.
- Créer l’étiquette des paramètres du moteur :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnez et saisissezNumericDataLabel.
- DansPropriétés, définissezTextesurMotor parameters.
- Créer la grille de données numériques :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur la grille de données, sélectionnez et saisissezMotorNumericGrid.
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreModèleet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Configurez la colonne du nom du moteur :
- DansPropriétés, double-cliquez surColonneDeLaGrilleDeDonnées1et saisissezMotorNameCol
- SousModèleD’élémentDeDonnées, créez un lien dynamique entre la propriétéTexteetCONSEIL: Vous pouvez sélectionner l’attribut@BrowseNamedans le menu déroulantAttributdans la partie inférieure.Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Créez un lien dynamique entre la propriétéRéorganiser paretCONSEIL: Vous pouvez sélectionner l’attribut@BrowseNamedans le menu déroulantAttributdans la partie inférieure.Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Définissez leTitresurMotor Name
- Créez la colonne Vitesse du moteur :
- DansPropriétés, en regard deColonnes, sélectionnez , puis sélectionnezColonne de texte.
- Double-cliquez sur le nom de la colonne et saisissezMotorSpeedCol
- SousModèleD’élémentDeDonnées, créez un lien dynamique entreTexteet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Définissez leTitresurSpeed
- Créez la colonne Accélération du moteur :
- DansPropriétés, en regard deColonnes, sélectionnez , puis sélectionnezColonne de texte.
- Double-cliquez sur le nom de la colonne et saisissezMotorAccelerationCol
- SousModèleD’élémentDeDonnées, créez un lien dynamique entreTexteet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Définissez leTitresurAcceleration
Fournir une réponse