Créer une étiquette

Créez une étiquette permettant d’afficher la température dans un format adapté aux paramètres régionaux d’un utilisateur connecté.
  1. Créer l’étiquette :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Étiquette
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      TemperatureLabel
      .
  2. Créer une variable d’étiquette :
    1. Dans la partie supérieure de
      Propriétés
      , sélectionnez
      Add
      , puis sélectionnez
      Variable analogique
      .
    2. Créez un lien dynamique complexe entre la propriété
      VariableAnalogique1
      et la variable
      VariableAnalogique1
      réelle en utilisant
      Mode EU
      Localiser
      .
      DynamicLink
      ProjectName
      Modèle
      VariableAnalogique1
      Configure
      Mode EU
      Localiser
  3. Créez un lien dynamique complexe entre
    Texte
    et
    VariableAnalogique1
    au moyen d’un formateur de chaîne :
    FormateurDeChaîne1
    {0} {1}
    {0} DynamicLink
    ProjectName
    Interface utilisateur
    MainWindow (type)
    TemperatureLabel
    VariableAnalogique1
    {1} DynamicLink
    ProjectName
    Interface utilisateur
    MainWindow (type)
    TemperatureLabel
    VariableAnalogique1
    EngineeringUnits
    DisplayName
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal