Mode de colorisation
Définir le mode de colorisation qui sera utilisé lors de l’application de la couleur sélectionnée à l’image.
- BrowseName
- ColorizationModeEnum
Valeurs
Value | DisplayName | Description |
---|---|---|
0 | Remplacer | Remplacer chaque couleur trouvée dans l’image par la couleur sélectionnée. |
1 | Teinte | Remplacer la couleur d’origine par la teinte de couleur sélectionnée |
2 | Multiplier | Multiplier chaque couleur trouvée dans l’image par la couleur sélectionnée. Si la couleur sélectionnée est noire, la couleur résultante sera noire ; si la couleur sélectionnée est blanche, la couleur résultante sera la couleur d’origine. |
3 | Ajouter | Ajouter chaque couleur trouvée dans l’image à la couleur sélectionnée. |
Fournir une réponse