Paramètres régionaux

Les paramètres régionaux font référence aux paramètres de l'interface utilisateur basés sur la langue et le pays de l'utilisateur.
L’étiquette d’un paramètre régional, ou ID de paramètres régionaux, contient les abréviations de la langue et du pays. Par exemple, en-US, en-UK ou it-IT. Le segment du pays détermine le format de date et d'heure, le séparateur de données et le système de mesure.
Un projet peut prendre en charge plusieurs paramètres régionaux configurés dans la propriété
Paramètres régionaux
du nœud
Projet
.
Le moteur de présentation d’un projet multilingue utilise les paramètres régionaux de session configurés pour afficher l’interface. Le texte de l'interface utilisateur s'affiche selon les traductions disponibles dans l'objet
LocalizationDictionary
dans l'éditeur de
Traduction
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal