Méthodes
Une
méthode
est une action ou un sous-programme qu’un événement exécute dans certaines circonstances.Un événement exécute une méthode lorsque :
- un événement se produit lors de l’exécution
- un événement requis par un script d’exécution C# se produit lors de l’exécution
- une demande d’un client OPC UA se produit lors de l’exécution
- un script C# s’exécute lors de la conception
Fournir une réponse