Rechercher
Aide de FactoryTalk Optix Studio
Plage
Permet de décrire la valeur minimale et maximale de la variable et d’activer la contrainte de valeur
BrowseName
RangeType
SuperType
PropertyType
(PropertyType)
Propriétés
Nom
BrowseName
DataType
Description
Limite basse
Low
Double
Limite basse
Limite haute
High
Double
Limite haute
Contraindre
Constrain
Boolean
Active ou désactive la contrainte sur la valeur de la variable
Références d’objet et de variable
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez
envoyer vos commentaires ici
.