Grille d'alarmes

Utilisez le widget
Grille d'alarmes
pour afficher et gérer les alarmes lors de l'exécution. Le widget
Grille d’alarmes
vous permet d’afficher et de gérer les alarmes lors de l’exécution. Affichez les informations d’alarme et acquittez et confirmez les alarmes.
Chaque ligne de la grille indique un changement d'état des alarmes. Acquittez et confirmez une ou toutes les alarmes de la grille. Le widget
Grille d’alarmes
affiche les colonnes d’informations suivantes :
Colonne
Description
Horodatage
Date et heure de la dernière mise à jour de l'événement d'alarme.
Nom
Nom de l'objet d'alarme qui a généré l'événement d'alarme.
Variable source
Variable des moniteurs d'événements.
Message
Message associé à l'événement d'alarme.
Actif
Indique si l'alarme est :
Inactive
Active
Acquitté
Indique si l'alarme est acquittée ou non :
Non acquittée
Acquittée
Confirmé
Indique si l'alarme est confirmée ou non :
Non confirmée
Confirmée
Gravité
Niveau de gravité de l’alarme compris entre 1 et 1 000.
Le widget
Grille de journal des alarmes
affiche les événements d'alarme enregistrés par l'enregistreur d'événements configuré tel que le widget
Grille d'historique des alarmes
. Utilisez le widget
Grille d'historique des alarmes avec filtre
pour filtrer les données enregistrées.
Vous pouvez personnaliser les données qui s’affichent dans la
Grille d’alarmes
en ajoutant des propriétés supplémentaires à une alarme pour créer un type d’alarme. Consultez la rubrique Créer une grille d'alarmes.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal