Développer des grilles de données filtrables
Développez une grille qui affiche les paramètres du moteur et une autre qui affiche les détails de fabrication du moteur.
NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
FilterableDataGrids.zipConditions préalables
- Pour développer le projet
- Réorganisez les éléments de l’interface.
- Enregistrez le projet.
Sélectionnez pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif client.
Exécuter
CONSEIL:
Pour obtenir des exemples sur la manière de filtrer les paramètres du moteur avec des requêtes, consultez la rubrique Exemples de requête de données numériques.
Fournir une réponse