Créer les éléments d’interface

Créez une jauge circulaire, un bouton et une grille de données.
  1. Créer une jauge circulaire :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Jauge circulaire
      .
    2. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre
      Valeur
      et
      ProjectName
      Modèle
      Variable1
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  2. Créer une grille de données :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de données
      Grille de données
      .
    2. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre la variable
      Modèle
      et
      ProjectName
      Stockages de données
      BaseDeDonnéesIntégrée1
      .
    3. Définissez
      Requête
      sur
      SELECT * FROM "DataLogger1" ORDER BY "Timestamp" DESC
      .
  3. Configurer les colonnes de la grille de données :
    1. Dans
      Propriétés
      , sous
      Colonnes
      , double-cliquez sur
      ColonneDeLaGrilleDeDonnées1
      et saisissez
      TimestampColumn
      .
    2. Sous
      ModèleD’élémentDeDonnées
      , créez un lien dynamique entre la propriété
      Texte
      de la colonne et
      Alias
      {Item}
      PointedNode
      Horodatage
      .
      NOTE: Saisissez
      Timestamp
      dans le champ
      Insérer le sous-chemin de lien dynamique…
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    3. Définissez
      Titre
      sur
      Timestamp
      .
    4. En regard de
      Colonnes
      , sélectionnez
      Add
      , puis sélectionnez
      Colonne de texte
      .
    5. Dans
      Propriétés
      , sous
      Colonnes
      , double-cliquez sur
      ColonneDeLaGrilleDeDonnées1
      et saisissez
      VariableValueColumn
      .
    6. Sous
      ModèleD’élémentDeDonnées
      , créez un lien dynamique entre la propriété
      Texte
      de la colonne et
      Alias
      {Item}
      PointedNode
      Variable1
      .
      NOTE: Saisissez
      Variable1
      dans le champ
      Insérer le sous-chemin de lien dynamique…
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    7. Définissez
      Titre
      sur
      Variable value
      .
  4. Créer un bouton Actualiser :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Bouton
      .
    2. Dans
      Propriétés
      , définissez
      Texte
      sur
      Refresh Data
      .
    3. Dans
      Événements
      , en regard de
      Événement MouseClick
      , sélectionnez
      Add
      , puis sélectionnez
      ProjectName
      Interface utilisateur
      MainWindow (type)
      GrilleDeDonnées1
      Actualiser
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.