Créer un bouton permettant d’ajouter des données aléatoires
Créez un bouton permettant de déclencher la génération de chaînes aléatoires qui remplissent la zone de liste filtrable.
- Créer un bouton :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnez et saisissezGenerateRandomStringsButton.
- Configurer le bouton :
- DansPropriétés, définissezTextesurGenerate Random Data.
- En regard deÉvénement MouseClick, sélectionnez , puis sélectionnez .
- En regard deÉvénement MouseClick, sélectionnez , puis sélectionnez .
Fournir une réponse