Créer un bouton permettant de fermer l’application
Créez un bouton permettant de fermer l’application
Application FactoryTalk Optix
.- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnez et saisissezCloseApplicationButton.
- DansPropriétés, définissezTextesurClose application.
- DansÉvénements, en regard deÉvénement MouseClick, sélectionnez , puis sélectionnez .
Fournir une réponse