PDF généré
La méthode Générer un PDF d’un objet Rapport a été exécutée.
Propriétés
Nom | BrowseName | DataType | Description |
---|---|---|---|
Fichier de sortie | OutputPath | Emplacement dans le système de fichiers où le fichier PDF doit être enregistré (par exemple, %APPLICATIONDIR%/MyReport.pdf). | |
Résultat | Result | Résultat de l’impression PDF. 0 = PDF généré avec succès. 1 = paramètre régional non pris en charge. 2 = échec du traitement du modèle. 3 = impossible d’écraser le fichier de sortie. 4 = impossible de générer le PDF. 5 = URI de sortie de ressource vide ou non valide. | |
Fournir une réponse