Ajouter une langue de paramètre régional à un dictionnaire de localisation
Ajoutez des langues de paramètres régionaux à un dictionnaire de localisation de façon à ce que vous puissiez modifier la langue affichée pour une application lors de l'exécution.
- DansVue de projet, développezTraductionset double-cliquez sur un dictionnaire de localisation.
- Dans le dictionnaire de localisation, dans la vueTable de traduction, sélectionnezAjouter un paramètre régional.
- SousSélectionner le nouveau paramètre régional, sélectionnez une langue de paramètre régional, puis sélectionnez.
- DansNouveaux paramètres régionaux ajoutés, sélectionnezOuipour ajouter le paramètre régional aux objets affichés.
Une nouvelle colonne s’affiche pour le paramètre régional.
Fournir une réponse