Créer un alias
Créez un alias pour créer un type de variable pointant vers un nœud avec une propriété
NodeId
. Créez l'alias dans un objet ou un nœud parent.- DansVue de projet, sélectionnez l'objet ou le type d'objet contenant l'alias.
- DansPropriétés, sélectionnez, puis sélectionnezAlias.Alias#apparaît dansPropriétéset contient la propriétéGenre.
- (Facultatif) Passez la souris sur la fin du nom d’alias, sélectionnez, puis saisissez un nouveau nom pour l’alias.
- Définissez l’alias :
- La propriétéSi le nœud source peut être défini lors de la conception, sélectionnez le nœud ou faites-le glisser depuisVue de projetvers le champ de la valeur d’alias.Genreattribue automatiquement une valeur avec le nœud de référence relatif.
- Si le nœud source peut être défini uniquement lors de l’exécution ou si la définition du nœud source lors de l’exécution est requise, dansGenre, sélectionnezDéfinir le genre, sélectionnez le nœud du type de référence, puis choisissezSélectionner.
Fournir une réponse