Configurer une recette

Créez un schéma de recette qui utilise les variables Ingredient01, Ingredient02 et Ingredient03.
  1. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Ouvrir la page de tableau de bord
    .
  2. Dans le volet central, sélectionnez
    Configurer une recette
    .
  3. Sélectionnez
    Nouvelle recette
    .
  4. Créez un lien dynamique entre
    Nœud cible
    et :
    • Si vous avez créé des variables,
      ProjectName
      Modèle
      .
    • Si vous avez importé des variables d’automate Logix,
      ProjectName
      CommDrivers
      LogixDriver1
      LogixStation1
      Balises
      Balises d’automate
      .
  5. Sélectionnez
    Suivant
    , puis sélectionnez
    Suivant
    .
  6. Sélectionnez
    Nouvelle base de données
    .
  7. Dans
    Nom
    , saisissez
    RecipeDB
    et sélectionnez
    Suivant
    .
  8. Sélectionnez
    Suivant
    , puis sélectionnez
    Suivant
    .
  9. Sélectionnez
    Ingredient01
    ,
    Ingredient02
    et
    Ingredient03
    , puis sélectionnez
    Suivant
    .
    Variables sélectionnées
  10. Sélectionnez
    Quitter
    .
Dans
Vue de projet
,
SchémaDeRecette1
apparaît sous
Recettes
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal