Ouvrir un projet
Ouvrez des projets à partir d’un dossier local, d’un réseau partagé ou d’un référentiel source.
Vous pouvez ouvrir les projets dont la version n’est pas gérée avec
GitHub®
, mais vous ne pouvez pas gérer leur version.- Dans la barre d’outils principale, sélectionnez.ProjetLa page de démarrage s’ouvre.
- Sélectionnez le projet à ouvrir :
- Projet récent. SélectionnezAccueilou sélectionnezOuvrir, puis sélectionnezRécentpour sélectionner le projet à ouvrir.CONSEIL: Lorsque vous ouvrez un projet récent, vous pouvez afficherTousles projets ou uniquement les projets marqués commeLocalouDistantaprès application duFiltre. Sélectionnez la flèche pour ordonner les projets en fonction de la date et heure de modification des projets la plus récente.
- Projet distant. SélectionnezOuvrir, puis sélectionnezDistantpour sélectionner le projet à ouvrir ou saisissez une URL pour accéder à un projet distant :
- URL distante. Saisissez l’URL de votre référentiel distant GitHub. Il s’agit de l’emplacement URL sur lequel le projet est stocké à distance. Si vous ne connaissez pas l’URL, demandez-la à votre administrateur système.
- Emplacement. Sur votre ordinateur local, saisissez le dossier sur lequel vous enregistrerez et validerez les modifications avant de les transférer vers le référentiel distant. L’emplacement par défaut est. SélectionnezC:\Users\UserName\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optixpour rechercher un autre emplacement.Parcourir les fichiersCONSEIL: Si vous vous connectez àFactoryTalk Optixet GitHub, la page de démarrage affiche automatiquement tous les référentiels potentiels auxquels vous pouvez accéder avec votre compte GitHub et tous les projets que vous pouvez ouvrir. La connexion à GitHub etFactoryTalk®Hub™synchronise les référentiels.
- SélectionnezOuvrir. « Ouverture du projet à distance » s’affiche dans la barre d’état et le nouveau projet s’ouvre avec le même nom que le référentiel distant.
- Si le projet a été créé à l’aide d’une version précédente deFactoryTalk Optix Studio,Mise à niveau du projets’ouvre et effectue la mise à jour vers la dernière version. SélectionnezMettre à niveaupour mettre à niveau le projet et l’ouvrir.
Le nouveau projet s’ouvre. Si un projet existant a déjà été ouvert, celui-ci s’ouvre dans une nouvelle instance de
FactoryTalk Optix Studio
.Fournir une réponse