Développer un tableau de bord d’alarme codé en couleur

Créez une interface multilingue qui affiche les alarmes avec un code de couleur et vous permet de les acquitter et de les confirmer.
Exemple d’application
NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
ColorCodedAlarmGrid.zip
Conditions préalables
Sélectionnez
Exécuter
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif client.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.