Créer un message d’alarme dynamique
Créez un message d’alarme qui apparaît lors de l’exécution lorsque l’alarme est active. Par exemple, créez un message indiquant qu’un débit ou un niveau est dangereusement bas lorsque l’alarme est active.
Conditions préalables
- Pour créer un message d’alarme dynamique
- DansVue de projet, sélectionnez l'alarme.
- DansPropriétés, sousMessage, sélectionnez, puisAjouter un lien dynamiqueAvancé.
- Dans l’Éditeur de liens dynamiques, sousMessage, sélectionnez, puisFormateur de chaîne.
- DansLien dynamique, sélectionnez.Modifier le lien dynamique
- Spécifiez laValeur d’entréede l’alarme comme source pour le lien dynamique.
- DansFormat, entrez le texte du message d’alarme en utilisant l’espace réservé{0}pour identifier la valeur de la variable source.
- Sélectionnez
si nécessaire pour définir la direction du lien.
Fournir une réponse