Exemple de vue de défilement
Utilisez cet objet pour fournir un panneau contenant des barres de défilement afin qu’il puisse contenir du contenu plus grand que le panneau lui-même.
CONSEIL:
Vue de défilement
prend en charge :- Gestes de toucher simple ou multipoint, par exemple le panoramique ou le pincement pour zoomer.
- Opération de clavier et souris, comme la combinaisonpour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière.
Exemple de vue de défilement

Cas d’utilisation
Affichez les informations de présentation, les dessins ou d’autres éléments qui sont plus grands que le conteneur de l’application principale.
Fournir une réponse