Configurer le délai d’expiration d’inactivité d’une session

Utilisez
IdleTimeoutEvent
pour la session d’interface utilisateur afin que le délai d’expiration d’inactivité s’applique à la totalité de la session et au moteur de présentation.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier
    Interface utilisateur
    et sélectionnez
    Nouveau
    Session d’interface utilisateur
    .
    SessionD’interfaceUtilisateur# (type)
    s’affiche dans
    Vue de projet
    .
  2. Lorsque
    SessionD’interfaceUtilisateur# (type)
    est sélectionné, dans
    Propriétés
    , dans
    Durée du délai d’expiration d’inactivité
    , entrez la durée du délai d’expiration.
  3. Dans
    Délai d’expiration d’inactivité actif
    , sélectionnez
    Vrai
    .
  4. Sous
    Événements
    après
    IdleTimeoutEvent
    , sélectionnez
    Add
    Ajouter une nouvelle méthode
    , développez
    Commandes
    et accédez à la commande qui sera exécutée lorsque l’événement de délai d’expiration est déclenché.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.