Créer un rapport

Créez un rapport en ajoutant le rapport dans
Vue de projet
.
Configurez et ajoutez des composants pour modifier l’apparence du rapport.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Rapports
    , puis sélectionnez
    Nouveau
    Rapports
    .
    Rapports#
    s’affiche dans
    Vue de projet
    .
  2. Dans
    Vue de projet
    après le rapport ou dans
    Propriétés
    après
    Nom
    , sélectionnez
    Add
    pour saisir un nom explicite pour le rapport.
    CONSEIL: Pour modifier le format de toutes les pages du rapport, avec l’objet Rapport sélectionné dans
    Vue de projet
    , modifiez les variables dans
    Propriétés
    . Les propriétés globales affectent toutes les pages de la sortie PDF.
  3. Dans
    Vue de projet
    , développez le rapport.
  4. Sélectionnez l’objet
    En-tête
    et modifiez les valeurs dans
    Propriétés
    pour modifier l’aspect de l’en-tête.
  5. Ajoutez des sections de panneau au rapport :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      Sections
      et sélectionnez
      Nouveau
      Section Panneau
      .
    2. Sélectionnez
      SectionPanneau#
      et modifiez les valeurs dans
      Propriétés
      pour modifier l’aspect de la section de panneau.
  6. Ajoutez une section de grille de données :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’objet
      Sections
      et sélectionnez
      Nouveau
      Section de la grille de données
      .
    2. Sélectionnez
      SectionDeLaGrilleDeDonnées#
      et modifiez les valeurs dans
      Propriétés
      pour modifier l’aspect de la section de grille de données.
  7. Pour ajouter un saut de page, dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’objet
    Sections
    et sélectionnez
    Nouveau
    Saut de page
    .
  8. Sélectionnez l’objet
    Pied de page
    et modifiez les valeurs dans
    Propriétés
    pour modifier l’aspect du pied de page.
    CONSEIL: Pour concevoir l’interface utilisateur de l’en-tête, de la section de panneau, de la section de grille de données ou du pied de page, développez le rapport dans
    Vue de projet
    , puis double-cliquez sur l’objet pour modifier ce dernier dans l’éditeur de l’objet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal