Tendance
Voir la tendance des valeurs d’une ou plusieurs variables lues en temps réel et/ou enregistrées.
Propriétés
Nom | BrowseName | DataType | Description |
---|---|---|---|
Requête | Query | Requête SQL standard pour filtrer les données d’intérêt. Vous pouvez l’utiliser pour filtrer les données à partir d’une base de données et filtrer les données obtenues à partir d’un modèle basé sur les nœuds. Dans le cas d’un modèle basé sur les nœuds, la partie du modèle SELECT * FROM est requise, suivie de la clause WHERE pour indiquer les conditions de recherche, par exemple : SELECT * FROM Model WHERE Speed > 40 | |
Fuseau horaire de référence | ReferenceTimeZone | Fuseau horaire pour l’affichage de la date et de l’heure sur l’axe X. (UTC : fuseau horaire standard ; paramètres régionaux : fuseau horaire du dispositif à partir duquel les données sont générées ; Session : fuseau horaire de la session). Pour enregistrer les données affichées dans le fuseau horaire local, activez la propriété Enregistrement de l’heure locale de l’objet Enregistreur de données. | |
Axe X du traceur | XAxis | Axe X du traceur de tendance, qui affiche le temps mesuré. Peut être défini sur le défilement automatique vers l’avant pendant l’exécution en réglant la propriété Suivre sur Vrai. | |
Axe Y du traceur | YAxis | Axe Y pour le traceur de tendance, qui affiche la valeur de la variable mesurée. Utilisez les valeurs d’axe Y par défaut ou définissez les propriétés pour définir les valeurs minimales et maximales. Peut être défini sur l’échelle automatique à l’échelle à l’exécution pour redimensionner le graphique de tendance selon les valeurs affichées. | |
Méthodes
Actualiser
- BrowseName
- Refresh
Fournir une réponse