Créer une jauge linéaire
Créez une jauge linéaire qui indique la température.
- DansPropriétés, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- DansPropriétés, définissez la valeur de la variableModifiablesurFalse.
- Créer une variable :
- Dans la partie supérieure dePropriétés, sélectionnez, puis sélectionnezVariable analogique.
- Créez un lien dynamique complexe entre la propriétéVariableAnalogique1et la variableVariableAnalogique1réelle en utilisant le mode de liaison.
- DynamicLink
- Mode EU
- Localiser.
- Créez un lien dynamique entreLimite basseet
- Créez un lien dynamique entreLimite hauteet
- DéfinissezContraindresurTrue.
Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques. - Lier l’alias de la variable :
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreValeuret .
- Créez un lien dynamique entreValeur minimaleet .
- Créez un lien dynamique entreValeur maximaleet .
Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse