Graphique en secteurs
Afficher les données du modèle ou de la base de données dans un graphique en secteurs.
Propriétés
Nom | BrowseName | DataType | Description |
---|---|---|---|
Requête | Query | Requête SQL standard pour filtrer les données d’intérêt. Vous pouvez l’utiliser pour filtrer les données à partir d’une base de données et filtrer les données obtenues à partir d’un modèle basé sur les nœuds. Dans le cas d’un modèle basé sur les nœuds, la partie du modèle SELECT * FROM est requise, suivie de la clause WHERE pour indiquer les conditions de recherche, par exemple : SELECT * FROM Model WHERE Speed > 40 | |
Méthodes
Actualiser
- BrowseName
- Refresh
Fournir une réponse