Créer une alarme
Créez une alarme qui indique que le châssis du convoyeur présente un dysfonctionnement.
- Créer une variable d’entrée :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surModèleet sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur la variable, sélectionnez et saisissezConveyorChassisMalfunctionAlarmVariable:
- SélectionnezConveyorChassisMalfunctionAlarmVariableet, dansPropriétés, sélectionnezInt32, puis sélectionnezBoolean.
- Créer l’alarme :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surAlarmeset sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’alarme, sélectionnez et saisissezConveyorChassisMalfunction.
- Configurer l’alarme :
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreVariable d’entréeet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- DéfinissezMessagesurConveyor chassis malfunctioned.
Fournir une réponse