Base de données intégrée

Objet représentant une base de données intégrée de projet SQLite lors de l’exécution.
BrowseName
SQLiteStore
SuperType
Stocker(Store)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
En mémoire
InMemory
Activer/désactiver le mode de stockage non persistant. Dans ce mode, les données ne sont plus disponibles lorsque l’application FactoryTalk Optix est redémarrée.
Nom de fichier
Filename
Nom personnalisé du fichier de base de données.
Tables
Tables
(Hérité de Stockage)
Longueur maximale du nom de colonne
MaxColumnNameLength
(Hérité de Stockage)
Nombre maximal de colonnes
MaxColumnCount
(Hérité de Stockage)
Carte de compatibilité du type de données
DataTypeCompatibilityMap
(Hérité de Stockage)
État
Status
(Hérité de Stockage)

Méthodes

Retour
BrowseName
Backup
Effectue une sauvegarde à chaud dans le fichier de la base de données intégrée.
InputArguments
Nom
DataType
Description
OutputFilePath
Chemin vers le fichier de sauvegarde
OutputArguments
Nom
DataType
Description
Result
Résultat de l’opération de sauvegarde
Restaurer
BrowseName
Restore
Effectue une restauration à chaud à partir du fichier de la base de données intégrée.
InputArguments
Nom
DataType
Description
InputFilePath
Chemin d’accès au fichier à restaurer
OutputArguments
Nom
DataType
Description
Result
Résultat de l’opération de restauration
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.