Créer un type de convertisseur

Créez un type de convertisseur, puis utilisez une instance de convertisseur pour transformer les valeurs dans des liens dynamiques avancés.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Convertisseurs
    et sélectionnez
    Nouveau
    Converter
    .
  2. (Facultatif) En regard de l’objet convertisseur, sélectionnez
    Edit
    pour renommer le convertisseur.
  3. Dans
    Propriétés
    , définissez les valeurs de propriété du convertisseur.
Utilisez l’instance de type de convertisseur pour transformer les valeurs dans des liens dynamiques avancés. Consultez la rubrique Créer un lien dynamique complexe.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.