Appeler une méthode dans une tâche asynchrone

Appeler une méthode dans une tâche asynchrone

Vous pouvez appeler une méthode avec des paramètres dans une tâche asynchrone.

Exemple de syntaxe

private LongRunningTask asynchronousTask; [ExportMethod] public void Method1() { IUAVariable Var1 asynchronousTask = new LongRunningTask(() => Logic1(Var1), LogicObject); } public void Logic1(IUAVariable Var1) { // Insert code to be run }
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal