Convertisseur clé-valeur
Permet de convertir la valeur de la source en sa valeur parente correspondante en fonction d'une table de paires clé-valeur. Le convertisseur clé-valeur convertit des données hétérogènes (une couleur, par exemple) en valeur.
Éditeur clé-valeur
Vous pouvez ouvrir l’éditeur clé-valeur en sélectionnant
en regard du convertisseur clé-valeur dans l’éditeur de liens dynamiques avancés.


Élément | Nom | Description |
---|---|---|
![]() | Chemin du convertisseur | Chemin d’accès au convertisseur. |
![]() | ![]() | Ajoute une ligne de table clé-valeur. |
![]() | Supprimer | Supprime la ligne de la table clé-valeur sélectionnée. |
![]() | Type de données | Indique le type de données des clés ou des valeurs. Sélectionnez cette option pour choisir un type de données différent. |
![]() | Clé | Clé de convertisseur (valeur source). |
![]() | Valeur | Valeur correspondant à la clé dans la même ligne (valeur de sortie).
CONSEIL:
La valeur de la première ligne est la valeur par défaut. Si la valeur source ne correspond à aucune clé de convertisseur, le convertisseur renvoie la valeur par défaut.
|
Propriétés
Propriété | Description |
---|---|
Mode | Direction du lien dynamique :
|
Source
Variable dont la valeur correspond à une clé.
Sortie
Valeur associée à la clé de la carte.
Exemple

Fournir une réponse