Configurer un événement de transition de plage

Déclenchez des méthodes si la valeur d’une variable ou propriété d’objet est à l’intérieur ou à l’extérieur d’une plage spécifique.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez un objet ou une variable.
  2. Dans
    Propriétés
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur une variable ou une propriété et sélectionnez
    Nouveau
    Événement de transition de plage
    .
    CONSEIL: Au besoin, sélectionnez l’option
    Add
    pour ajouter une variable.
  3. Depuis
    Événements
    , dans
    Transition
    , sélectionnez :
    • Entrée (exclusive)
    • Sortie (exclusive)
    • Entrée (inclusive)
    • Sortie (inclusive)
    Élément
    Description
    Plage
    Transition de valeur
    Exécution de méthode
  4. Définissez la propriété
    De
    .
    CONSEIL: Vous pouvez saisir la valeur de seuil ou lui ajouter un lien dynamique. Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  5. Définissez la propriété
    À
    .
    CONSEIL: Vous pouvez saisir la valeur de seuil ou lui ajouter un lien dynamique. Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  6. En regard de
    VariableTransitioned
    , sélectionnez
    Add
    .
  7. Sélectionner une méthode :
    • Pour les méthodes globales, développez
      Commandes
      .
    • Pour les méthodes locales, développez les nœuds qui exposent des méthodes (par exemple, un nœud
      GrilleDeDonnées
      expose une méthode
      Actualiser
      ) ou développez le nœud lié à un NetLogic spécifique.
  8. (Facultatif) Si cette méthode nécessite des arguments, développez-la et définissez des arguments.
  9. (Facultatif) Sélectionnez des méthodes supplémentaires.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal