Contenu de l’historique des versions

L’
Historique des versions
affiche toutes les modifications validées sur un référentiel local ou distant pour un projet.
Historique des versions
se présente ainsi :
Élément
Nom
Description
1
Initiale de l’utilisateur
Première lettre de l’utilisateur qui a validé la modification dans le référentiel.
2
Message de validation et détails
Validation comprenant la description de la modification, la date et l’heure de la validation. Sélectionnez pour sélectionner la validation et afficher les modifications dans la validation.
3
Indicateur de référentiel local ou distant
Icône indiquant quel référentiel contient la validation.
Historique local
indique que la validation se trouve dans le référentiel local.
Historique distant
indique que la validation est transférée vers le référentiel distant.
4
Détails des modifications
Indique une modification de la validation depuis la version précédente. Développez l’objet pour afficher les valeurs mises en surbrillance qui ont été modifiées dans l’objet.
5
Filtre
Sélectionnez
Tout
pour afficher l’ensemble du contenu du projet ou
Mises à jour
pour afficher uniquement les modifications apportées aux validations sélectionnées.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal