- Démarrer
- Utilisation du logiciel
- Contrôle de version
- Objets graphiques et de disposition
- Sessions et paramètres régionaux
- Développement de solutions
- Développement de projets avec C#
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Exemples d’applications
- Tutoriel sur l’interface utilisateur
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel sur les traductions
- Tutoriel sur NetLogic
- Références d’objet et de variable
Intégrer l’interface avec les NetLogics
Intégrez les NetLogic avec l’interface de l’application.
- DansVue de projet, développez .
- Configurer le bouton Insérer des données aléatoires :
- DansVue de projet, sélectionnezInsertButton.
- DansÉvénements, en regard deÉvénement MouseClick, sélectionnezet sélectionnez .
- Configurer la requête d’affichage dans le bouton Étiquette :
- DansVue de projet, sélectionnezRunQueryButton.
- DansÉvénements, en regard deÉvénement MouseClick, sélectionnezet sélectionnez .
Fournir une réponse