Ajouter une image
Ajoutez une image à la zone de dessin pour insérer une image vide, puis spécifiez l’image que l’objet doit afficher. Vous pouvez modifier l’image affichée par l’objet.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’objet ou le dossier qui contiendra l’image, puis sélectionnez .
- Double-cliquez sur l’image vide qui apparaît sur la zone de dessin.CONSEIL: Si vous redimensionnez l’image pour l’agrandir, le message «
» s’affiche.Double-cliquez pour sélectionner une image - DansSélectionner un fichier, sélectionnez l’image à afficher, puis choisissezSélectionner.CONSEIL: Si le fichier n’apparaît pas dansSélectionner un fichier, sélectionnezImporter des fichiersImporter des fichiers, sélectionnez le fichier à importer et choisissezSélectionner.
Fournir une réponse