Encodage
Mode de décodage du contenu de l’emplacement de la mémoire.
- BrowseName
- Encoding
Valeurs
Value | DisplayName | Description |
---|---|---|
0 | Par défaut | |
1 | Compteur | |
2 | S5Time_Any | S5Time_AnyDescription |
3 | S5Time_10ms | S5Time_10msDescription |
4 | S5Time_100ms | S5Time_100msDescription |
5 | S5Time_1s | S5Time_1sDescription |
6 | S5Time_10s | S5Time_10sDescription |
7 | Chaîne étendue | |
8 | Date uniquement | |
9 | LTime | |
10 | WString | |
11 | LTimeOfDay | |
12 | Wide String étendue |
Fournir une réponse