Créer une variable limitée
Créez une variable avec des limites de valeur haute et basse qui seront liées aux jauges.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surModèleet sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur la variable, sélectionnez et saisissezConstrainedVariable.
- DansPropriétés, définissezConstrainedVariable (Int32)sur30.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surConstrainedVariableet sélectionnez .
- SousEURange, définissez les propriétés :
- DéfinissezContraintesurVrai.
- DéfinissezLimite hautesur50.
- DéfinissezLimite bassesur20.
Fournir une réponse