Développer un NetLogic qui gère les connexions

Le NetLogic valide les noms d’utilisateur et les mots de passe.
Conditions préalables
Définissez l’éditeur de code externe par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
  1. Pour développer un NetLogic qui gère les connexions
  2. Dans
    Vue de projet
    , double-cliquez sur
    LoginFormNetLogic
    .
    L’éditeur de code externe s’ouvre dans un onglet distinct.
  3. Dans l’éditeur de code, remplacez le code existant par le code suivant :
    #region Using directives using System; using UAManagedCore; using OpcUa = UAManagedCore.OpcUa; using FTOptix.HMIProject; using FTOptix.UI; using FTOptix.NativeUI; using FTOptix.Core; using FTOptix.CoreBase; using FTOptix.NetLogic; #endregion public class LoginFormNetLogic : BaseNetLogic { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is stopped } [ExportMethod] public void Login(string username, string password) { if (!PerformLogin(username, password)) { // Set incorrect login message var messageVariable = LogicObject.GetVariable("Message"); messageVariable.Value = "Incorrect login"; return; } // Check the correct type of PanelLoader PanelLoader panelLoader = (PanelLoader)Owner.Owner; if (panelLoader == null) { Log.Error(panelLoader + " is not a PanelLoader"); return; } // Retrieve Panel variable var panelVariable = (NodeId)LogicObject.GetVariable("Panel").Value; if (panelVariable == NodeId.Empty) { Log.Error("Panel variable is empty"); return; } // Perform ChangePanel panelLoader.ChangePanel(panelVariable, NodeId.Empty); } private bool PerformLogin(string username, string password) { return Session.ChangeUser(username, password); } }
  4. Enregistrez le code.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.