IUAVariable.ResetDynamicLink()

Retirez un lien dynamique défini sur une variable.
void ResetDynamicLink();

Exemple

L’exemple suivant présente une API qui retire le lien dynamique défini dans la propriété
Text
(dont le nœud est représenté par
TextVariable
) de l’objet projet correspondant à
myLabel
 :
myLabel.TextVariable.ResetDynamicLink();
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal