Configuration d’exécution
Paramètres pour l’importation et la synchronisation d’un nœud de serveur et de tous ses nœuds enfants.
Propriétés
Nom | BrowseName | DataType | Description |
---|---|---|---|
Nœud de destination local | LocalDestinationNode | Nœud de conception dans lequel le nœud d’intérêt et tous ses enfants sont importés. | |
Nœud source distant | RemoteSourceNode | Chemin du nœud d’intérêt dans le début du modèle d’informations du serveur, exprimé par la séquence de BrowseName séparée par /. Sélectionne automatiquement tous les nœuds enfants du nœud indiqué. Remarque : il n’est pas nécessaire d’indiquer le nœud racine du serveur. | |
Mode de synchronisation du contenu | ContentSynchronizationMode | Mode d’importation et de synchronisation des nœuds et des valeurs de variable. Aucune synchronisation = importation et synchronisation désactivées. Importer uniquement = importe les nœuds d’intérêt, mais ne conserve pas leur structure et la valeur de la variable synchronisée. Importer et synchroniser les valeurs = importer les nœuds d’intérêt et conserver les valeurs de variable synchronisées. Synchronisation complète = importer les nœuds d’intérêt et conserver leur structure et les valeurs de la variable synchronisée. | |
Inclure le nœud source distant | IncludeRemoteSourceNode | Faux = importer les nœuds enfants uniquement. Vrai = importer à la fois le nœud indiqué dans le nœud source distant et les nœuds enfants. | |
Activer la synchronisation d’événements | EventSynchronization | Dans le nœud client indiqué dans Nœud de destination local, affiche les événements générés par le nœud de serveur indiqué dans Nœud source distant. | |
Type d’événement | EventType | Type d’événement d’intérêt parmi ceux générés par le nœud de serveur indiqué dans Nœud source distant et affichés dans le nœud client indiqué dans Nœud de destination local. |
Fournir une réponse