Créer un lien dynamique complexe
Créez des liens dynamiques complexes pour transformer des valeurs liées.
- DansVue de projet, sélectionnez un objet contenant une propriété à lier.
- DansPropriétés, passez le curseur de la souris sur la propriété à lier et sélectionnezAjouter un lien dynamique
- Dans le navigateur de liens dynamiques, sélectionnezAvancé.
- (facultatif) Pour ouvrir l’éditeur de liens dynamiques complexes dans le volet central, sélectionnezOuvrir dans l’éditeur.CONSEIL: L’ouverture de l’éditeur de liens dynamiques complexes dans le volet central est utile si vous modifiez un lien dynamique complexe avec une logique longue.
- Pour insérer un lien dynamique :
- SélectionnezInsérerLien dynamique.
- Définissez la source de lien dynamique en sélectionnantAjouter un lien dynamiqueLa référence à la variable ou au nœud sélectionné s’affiche dans la propriété. Avant la propriété, s’affiche pour indiquer que la propriété contient un lien dynamique.CONSEIL: Si le lien dynamique ne se résout pas lors de la conception, s’affiche avant le lien dynamique. Un lien dynamique vers un alias Windows peut être résolu lors de l’exécution. Si le lien dynamique est rompu parce que l’attribut lié n’existe plus ou a été déplacé, s’affiche avant le lien.
- Pour insérer un convertisseur :
- SélectionnezInsérer
- Créez la logique du convertisseur en saisissant des données ou en créant des liens dynamiques dans les champs du convertisseur.CONSEIL: Vous pouvez créer un lien dynamique en sélectionnantAjouter un lien dynamique
- Pour modifier la direction de lien dynamique, sélectionnez l’icône :
- Lecture du nœud source au parent.
- Écriture du parent au nœud source.
- Lecture du nœud source au parent et écriture du parent au nœud source.
- Pour lier la variable source à l’index spécifique de la variable parente :
- SélectionnezConfigureret sélectionnezAjouter un index de tableau parent.
- DéfinissezValeur de l’index de tableau parent.
- Pour créer un convertisseur sur lequel vous pouvez créer dynamiquement le chemin d’accès à la source de la variable, sélectionnezConfigureret sélectionnezMode EU:
- Par défaut. Aucune conversion n’est appliquée.
- Localiser. Définit l’unité de mesure de la variable parente en fonction des paramètres régionaux de l’utilisateur.
- Copier l’EU depuis la source. Définit l’unité de mesure de la variable parente comme unité de mesure de la variable source.
- Pour ajouter un convertisseur de chemin dynamique :
- SélectionnezConfigureret sélectionnezConvertisseur clé-valeurouConvertisseur conditionnel.
- Définissez les propriétés du convertisseur.
- Pour supprimer un lien dynamique ou un convertisseur, dans le bloc, sélectionnezSupprimer
Fournir une réponse