InformationModel.MakeAlias(browseName)

Crée un alias et renvoie un objet C#
IUAVariable
correspondant.
static IUAVariable MakeAlias(QualifiedName
browseName
);

Arguments

browseName
(QualifiedName)
Le
BrowseName
du nouvel alias.

Renvoie

IUAVariable
Objet C# correspondant à l'objet de projet créé.

Exemple

L'exemple suivant présente un alias créé dans l'objet
Motor1
du projet
FactoryTalk Optix Studio
 :
var modelFolder = Project.Current.Get("Model"); var alias = InformationModel.MakeAlias("CurrentMotor"); modelFolder.Add(alias); modelFolder.SetAlias("Model", Project.Current.Find("Motor1"));
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal