Configurer le NetLogic AlarmImporter

Intégrez le NetLogic à votre projet.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez
    AlarmImporter
    .
  2. Dans la partie supérieure de
    Propriétés
    , sélectionnez
    Ajouter
    Variable
    .
  3. Passez le curseur de la souris sur la variable, sélectionnez
    Edit
    et saisissez
    CSVPath
    .
  4. Sélectionnez
    Int32
    et sélectionnez
    AbsoluteResourceUri
    .
    CONSEIL: Si vous ne voyez pas l’option requise, cochez la case
    Afficher tout
    .
  5. Retirez la valeur de la variable.
    La valeur de la variable est vide.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.