LogicObject.GetAlias(string)

Renvoie un objet C#
IUANode
qui correspond au nœud vers lequel pointe l’alias transmis dans l’argument. Permet d'accéder au nœud vers lequel pointe un alias connu
static IUANode GetAlias(string
aliasName
);

Arguments

aliasName
(string)
BrowseName
de l'alias.

Renvoie

IUANode
Objet C# correspondant au nœud vers lequel pointe l’alias.

Exemple

L’exemple suivant présente une API qui renvoie un objet C# correspondant au nœud sur lequel pointe l’alias
Motor
, dont la valeur de propriété
Speed
est lue et attribuée à la variable
myMotorSpeed
.
CONSEIL: L’opérateur de cast
(MotorType)
change le type d’objet renvoyé par l’API de
IUANode
à
MotorType
. Cette option est utile si vous souhaitez accéder directement à la propriété
Speed
de
refMotor
.
var refMotor = (MotorType)LogicObject.GetAlias("Motor"); var myMotorSpeed = refMotor.Speed;
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal