Créer un projet à partir d’un emplacement distant

Créez un projet distant à partir d’un emplacement distant pour collaborer avec d’autres utilisateurs, ou sauvegardez une version du projet sur un référentiel distant.
Créer un projet à partir d’un emplacement distant crée le projet local et le référentiel local. L’URL du référentiel distant associée est également configurée. Validez les modifications localement, puis transférez-les et extrayez-les, de sorte que les modifications les plus récentes soient disponibles pour vous et les autres utilisateurs.
  1. Si un projet est ouvert, sélectionnez
    Projet
    , puis
    Fermer le projet
    .
  2. Sélectionnez
    Fermer
    ou, si des modifications sont en attente d’enregistrement, sélectionnez
    Enregistrer et fermer
    .
  3. Sur la page de démarrage, sélectionnez
    Nouveau
    , puis sélectionnez
    Distant
    .
  4. Remplissez les éléments suivants :
    1. URL distante.
      Saisissez l’URL de votre référentiel distant. Il s'agit de l’emplacement distant sur lequel les projets sont stockés. Si vous ne connaissez pas l’URL, demandez-la à votre administrateur système.
    2. Emplacement
      . Sur votre ordinateur local, saisissez le dossier sur lequel vous enregistrerez et validerez les modifications avant de les transférer vers le référentiel distant. L’emplacement par défaut est
      C:\Users\
      UserName
      \Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix
      . Sélectionnez
      Parcourir les fichiers
      pour rechercher un autre emplacement.
      CONSEIL: Si vous êtes connecté à
      FactoryTalk Optix Studio
      , vous n’avez pas besoin de connaître l’
      URL distante
      ou l’
      Emplacement
      .
      Créer un nouveau projet
      affiche automatiquement tous les référentiels potentiels accessibles avec votre compte GitHub et tous les projets à distance que vous pouvez ouvrir.
  5. Sélectionnez
    Ouvrir
    .
    Ouverture du projet à distance
    s’affiche dans la barre d’état et le nouveau projet s’ouvre avec le même nom que le référentiel distant.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal